Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Sistema di recupero del calore delle macchine - riscaldamento con il calore di scarto

Dal 2021 utilizziamo elettricità al 100% "verde" nel nostro sito produttivo di Colonia. Sostituendo le vecchie presse a iniezione con nuove macchine più efficienti del 40% sotto il profilo energetico, abbiamo ridotto il consumo di elettricità dell'11% in relazione all'aumento delle ore di produzione. 
Utilizziamo il gas per riscaldare lo stabilimento e gli uffici. Siamo passati al gas a impatto climatico zero nel 2021, ma sapevamo di utilizzare risorse per il riscaldamento mentre si generava già sufficiente calore, in particolare nelle presse a iniezione. Dal 2023, ne abbiamo circa 800, distribuite in diversi edifici. Come poter utilizzare questo calore di scarto? Queste domande sono al centro di una ricerca di un team di ingegneri igus che ha iniziato ad indagare e a fare prove. Il risultato: un concetto di riscaldamento che utilizza il calore di scarto delle macchine. Il piano: non riscaldare più con il gas gli edifici della sede di Colonia e mettere il concetto a disposizione di altri nel mondo dell'industria.

L'idea

Durante il processo di stampaggio a iniezione, i motori idraulici delle presse a iniezione si riscaldano. Per evitare il surriscaldamento, i motori vengono raffreddati con acqua di raffreddamento. L'acqua di raffreddamento è fornita da torri di raffreddamento, dalle quali l'acqua fredda è pompata fino alle macchine. Qui l'acqua di raffreddamento assorbe il calore di scarto dei motori, si riscalda e viene trasportata al termoventilatore. Una ventola sul termoventilatore riscalda l'aria aspirata e quindi il locale. Allo stesso tempo durante il processo, l'acqua di raffreddamento riscaldata si raffredda ed è nuovamente pompata nella torre di raffreddamento e il processo ricomincia.

Il sistema è variamente adattabile e consente di garantire temperature costanti anche in particolari aree di produzione. Non utilizza la deviazione attraverso uno scambiatore di calore, che comporterebbe perdite di temperatura. Non è inoltre necessario un ulteriore riscaldamento dell'acqua tramite compressori. Poiché il calore è estratto dall'acqua calda mentre passa attraverso il termoventilatore, anche il fabbisogno di raffreddamento della torre di raffreddamento diminuisce, con conseguente risparmio energetico.
Schema del concetto di riscaldamento Schema del concetto di riscaldamento

Vista in dettaglio dell'unità di controllo Vista in dettaglio dell'unità di controllo

L'unità di controllo in dettaglio


Il dispositivo sviluppato dai nostri ingegneri fa in modo che un termoventilatore all'interno dello stabile sia alimentato con la massima energia termica e allo stesso tempo impedisce che le macchine siano danneggiate da temperature troppo elevate nel flusso di ritorno. 
L'acqua di raffreddamento riscaldata dalle macchine entra nel dispositivo attraverso l'ingresso sul lato destro del dispositivo. L'acqua passa attraverso la valvola a sfera regolabile elettricamente a un flussometro che misura la temperatura. La temperatura dell'acqua di raffreddamento in questa zona deve essere almeno pari alla temperatura ambiente desiderata, in modo che l'acqua possa essere convogliata al termoventilatore attraverso il filtro e la valvola a sfera manuale. In caso contrario, la valvola a sfera elettrica blocca il passaggio e apre la derivazione tramite la valvola a sfera elettrica. L'acqua si raffredda passando attraverso il termoventilatore. Questa temperatura è registrata dal sensore di temperatura. La potenza termica del ventilatore può essere calcolata in base alla differenza di temperatura e alla portata, che è visualizzata sul display. Poiché all'interno dei tubi è presente acqua calda, il dispositivo può essere bloccato per evitare scottature. Poiché nelle tubazioni di ritorno è sempre presente della sporcizia, per filtrare le particelle più grosse si utilizza un filtro. Per sostituirlo periodicamente, la valvola a sfera può essere girata manualmente. In questo modo si eviterà che l'acqua possa rifluire dal termoventilatore e allagare l'unità.

E dopo?


Tra un'idea e la sua realizzazione a volte ci vuole pochissimo, come nel caso del nostro progetto di "riscaldamento degli ambienti". Sono stati eseguiti tanti test e fatte tante prove, e all'improvviso, è arrivata la soluzione e i colleghi dello stabile hanno potuto lavorare in maglietta anche se il riscaldamento era spento. Dal mese di aprile 2023, stiamo lavorando per mettere questo concetto a disposizione di altre aziende, gratuitamente. Ne abbiamo parlato alla Fiera di Hannover 2023. Per sapere quando e come potrai sfruttare questa tecnologia di riscaldamento da calore di recupero, iscriviti alla nostra newsletter o visita regolarmente questa pagina.
 
Registrazione alla newsletter
Icona degli appunti

Maggiori informazioni su igus


Plastica e sostenibilità

Piccola pianta La plastica può essere sostenibile. L'ecosostenibilità dei nostri prodotti può essere valutata in tre fasi: in fase di produzione, durante l'uso e al termine del ciclo di vita del prodotto. Due aspetti in particolare ci hanno impegnato per anni: Produzione a zero emissioni di CO2 e "zero rifiuti plastici", cioè l'assenza di rifiuti nella produzione. È proprio qui che molte misure, alcune delle quali piccole, ci avvicinano al grande obiettivo. 

Verso il futuro, con curiosità

IMPS, la fiera fisica aziendale che può essere vissuta virtualmente Un'area di 3.800 m2 dedicata alla ricerca, attenzione alle idee dei clienti e presentazioni annuali di innovazioni alla nostra fiera interna e a molte fiere in tutto il mondo... per noi l'innovazione è tutto questo. Desideriamo collaborare con i nostri clienti per individuare nuove soluzioni in tempi più brevi. Non ci concentriamo solo sui problemi del presente, ma guardiamo anche alle sfide del futuro. La digitalizzazione, ad esempio, attraversa tutte le strutture di igus ed è strettamente legata all'innovazione.

Visita virtuale della fabbrica igus

Visita virtuale della fabbrica igus Vuoi vedere il cuore della nostra azienda a Colonia? Immergiti nel nostro mondo attraverso la Realtà Virtuale a 360°, scopri una vasta gamma di postazioni e guarda i nostri dipendenti al lavoro. In ogni postazione troverai interessanti informazioni sulla fabbrica e sui nostri macchinari. Entra pure!



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH