Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Che cos'è l'Industria 4.0?
L'Industria 4.0 nasce come un'iniziativa del governo tedesco per la digitalizzazione della produzione industriale. L'idea di partenza è che i processi produttivi non devono più essere processi singoli, ma possono essere digitalmente interconnessi con le più avanzate tecnologie di comunicazione. Tutti i componenti coinvolti (macchinari, prodotti, logistica e, ovviamente, le persone) possono comunicare in questa modalità. L'obiettivo di questa rete digitale è ottenere un' auto-organizzazione efficiente e ben integrata della produzione, in grado di utilizzare le risorse in modo economico. Oggi, "Industria 4.0" è diventato un termine familiare a tutti coloro che si vedono coinvolti nella digitalizzazione, dagli acquisti al monitoraggio delle macchine.
▲ Tech up